This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180大容量电容器问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755213/ucc28180-ucc28180-bulk-cap-issue

器件型号:UCC28180

当我的客户使用 L4891A 时、输出电压可达到2.2 μ F 的小纹波。  

ucc28180是否可以使用相同的输出电容器来实现更小的输出纹波?(输入电压:18VAC~40VAC、输出电压:60V、120W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、
    由于没有 L4891A、您是否真正指的是 L4981A?
    是的、您可以使用 UCC28180而不是 L4981A、因为这两个器件都是固定频率平均电流 CCM 型 PFC 控制器。
    如果您在相同的开关频率下运行 UCC28180、那么您将能够使用相同的输出电容。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu

    我找不到有关 L4891A 器件的数据表或任何信息

    鉴于 L4891A 和 UCC28180都是单相 CCM 升压 PFC 控制器、并且运行在相同的开关频率下、因此输出电容器纹波将是相同的。

    控制升压 PFC 上低频(100Hz/120Hz)输出纹波电压的最重要因素

    电容量-电容越大、纹波电压就越小
    线路频率-在50Hz 频率下运行时、电压纹波将大于在60Hz 频率下运行时的电压纹波
    负载电流-更高的负载电流会产生更高的电压纹波

    输出电容器中也会存在高频电流、但这不会导致明显的电压纹波、因为开关频率下的电容器阻抗将低于线路频率。 高频电流是开关频率、PFC 电感器、输入电压、输出电压和负载电流的函数。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 24VAC VO60V 是否可以实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、
    请打开此新问题的另一个帖子。
    我将此帖子标记为已关闭、因为您已收到与您的初始问题相关的所有信息。
    此致
    John