This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:不同输入电压下的功耗。

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754042/tps61176-power-consumption-at-different-input-voltage

器件型号:TPS61176

您好!

我们使用 TPS61176来驱动 WLED。

我们的观察结果是、何时

1. VIN = 3.3V、驱动 LED 所消耗的电流= 50mA

2.现在、如果我们将 VIN 降低至 VIN=3.2V、则驱动 LED 所消耗的电流= 2A

现在、如果我们再次将电压 VIN 增加到 VIN=3.3V、则驱动 LED 所消耗的电流保持= 2A

(我们将对其进行测试、以通过稳压电源提供输入电压。)

这看起来异常。 帮助我们纠正此问题。

此致、

Abhilash G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、
    我可以知道您的详细应用吗? 您能向我分享您的选择吗? 或者、您能否在降低输入电压电平时测量电感器电流波形? 我担心的可能是它触发了内部电流限制还是电感器达到饱和? 您能否帮助检查您的电路是否正常工作?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请在以下原理图中找到:

    请注意、在上述 sch 中、我们使用了47uH。

    我将尝试测量电感器电流波形并在此处分享。

    此致、

    Abhilash G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、
    您的 LED 配置是什么?LED 规格是什么? 您在哪个占空比和 PWM 频率下会出现这种异常现象?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请在下面找到 LED 的详细信息。

    我们在 PWM 频率:200Hz 和占空比:50%时观察到这种行为。

    此致、

    Abhilash G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、
    如果是、LED 负载看起来正常、那么您是否使用电感器测量了这种现象? 我们可能需要检查器件在这种情况下是否工作良好。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们使用电感器(原理图中的 L29)进行了测量。 这种现象是相同的。

    让我们知道我们是否必须在其他地方使用电感器、或者电感器值的任何变化。 请注意、我们已尝试使用22uH 和47uH、并观察到相同的行为。

    此致、

    Abhilash G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、
    这是一种奇怪的现象、您是否可以尝试使用新芯片来验证这种现象是否会持续? 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我是 Abhilash 的同事。

    电路板上使用的校正 L29电感器为4.7uH (2.6A)而非47uH。

    我们也在少数几块电路板上试用了22 μ H、观察结果保持不变。

    此致、
    Gireesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我是 Abhilash 的同事。

    电路板上使用的校正 L29电感器为4.7uH (2.6A)而非47uH。

    我们也在少数几个试验板中试验了22 μ H。观察结果仍然是一样的。

    此致、
    Gireesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gireesh:
    您能否为不同的输入电压提供一些有关"sw""Vout"、"电感器电流"、"PWM"的测试波形? 尤其是在错误情况下。 我将在职业后跟进此问题、请单击"已解决"、您可以向我发送电子邮件:sean-zhou@ti.com。 谢谢
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们已经确定了这个问题。

    当 VGS 电压降至3.2V 以下时、Q3 MOSFET (FDN352AP)的 Rdson 迅速增加。 因此产生了巨大的压降(大约1.4V)。

    由于 TPS61176必须将下降电压(~1.8V)的电压提升至9.3V、因此 TPS61176消耗的电流更大。

    此致、

    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gireesh:
    很高兴听到您找到了您的根本原因。 如果您有任何疑问、请告诉我。 请单击"解决"以解决此问题、谢谢。
    此致
    肖恩