请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
我在 由来自 PSIL/PI/Applications 的 Jacob Ontiveros 编写的"快速角色交换电源架构白皮书"白皮书中有一个问题。
首先、非常感谢 Jacob 的论文。
在第6页的等式1中、 为什么 R 为6Ω?Ω
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.