This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速角色交换电源架构:如何设置 R 值?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759129/fast-role-swap-power-architecture-how-to-set-r-value

你(们)好

我在 由来自 PSIL/PI/Applications 的 Jacob Ontiveros 编写的"快速角色交换电源架构白皮书"白皮书中有一个问题。

首先、非常感谢 Jacob 的论文。

在第6页的等式1中、 为什么 R 为6Ω?Ω

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    Jacob 给出了20V 电压下~3A 电流的示例、现在要消耗3A 电流、需要在电源上使用6欧姆(最接近的值)电阻。

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul