请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 您好!
什么会触发 POR? ACDET 上升至2.4V? 因此、POR 与 VCC 无关、它仅与输入适配器相关、对吧?
2.拔下适配器后,设备将进入睡眠模式,对吧? 我的客户在我们的 EVM 上进行了测试。 当它们拔下适配器但电池存在并连接到 VCC 时、这些寄存器将在一段时间后返回默认值、然后 SMBus 停止工作、这是应该观察到的吗?
3、该器件无法设置再充电阈值、对吧? 因此、当两节电池的充电周期在 VBAT=8.2V 时结束时、如何才能在 VBAT<=8.0V 时实现再充电?