This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:POR 的条件是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758376/bq24725a-what-s-the-condition-for-por

器件型号:BQ24725A

您好!

什么会触发 POR?  ACDET 上升至2.4V? 因此、POR 与 VCC 无关、它仅与输入适配器相关、对吧?

2.拔下适配器后,设备将进入睡眠模式,对吧? 我的客户在我们的 EVM 上进行了测试。 当它们拔下适配器但电池存在并连接到 VCC 时、这些寄存器将在一段时间后返回默认值、然后 SMBus 停止工作、这是应该观察到的吗?

3、该器件无法设置再充电阈值、对吧? 因此、当两节电池的充电周期在 VBAT=8.2V 时结束时、如何才能在 VBAT<=8.0V 时实现再充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    问题1:
    •VVCC > UVLO;
    •2.4V < VACDET < 3.15V (不在 ACOVP 条件下、也不在低输入电压条件下);
    •VVCC–VSRN > 275mV (不处于睡眠模式);

    问题2:
    是的、在睡眠模式下、仅在放电模式条件下
    如果适配器插拔后电池电压有效、我认为应保留内部寄存器内容。 那么、您可以检查看门狗计时器设置吗?

    问题3:
    由于该部件是智能充电器、因此充电、终止和再充电应由主机控制。 主机将读取电量监测计数据以确定充电器
    操作。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、谢谢。

    Q1:我想您说的是 ACOK 输出高电平的条件。 例如、VCC 在 UVLO 上升高时、我想 POR 会在瞬间发生。

    另一个问题:ManufacturerID()和 DeviceID()的用途是什么? 在数据表中、可以使用 ManufacturerID()和 DeviceID()来识别 bq24725A。  但 BQ24725A 已经有自己的地址、在 SMBus 中、不会有两个具有相同地址的从器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    对于 Q1:POR 取决于 ACDET 电压和 VCC 电压。 如果任一电压过低、充电器设置将进入其默认状态。

    ManufacturerID 和 DeviceID 用于识别您在订购时是否使用了正确的充电器。 在使用或接收到错误器件(或可能是假冒器件)的情况下、这是一种良好的完整性检查、可验证所使用的器件实际上是 BQ24725A、也是德州仪器(TI)提供的器件。


    此致、
    Joel H