This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:当外部电源处于转换电压电平时、ADCRV 引脚异常

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758115/bq24610-adcrv-pin-is-abnormal-when-extermal-power-source-is-at-a-transition-voltage-level

器件型号:BQ24610

尊敬的专家、请参阅下图(CH1是外部电源、CH2是 ACDRV 引脚、CH3是 VREF 引脚、CH4是电池电压)。 此时、电池电压约为12V。 您可以看到、ACDRV 引脚会振荡。 但 VREF 已开启。 此时、bq24610的 STAT1引脚处于开启状态(正在充电)。 如果我降低外部电源的电压、ACDRV 引脚将等于 VCC 引脚的电压、VREF 引 脚为0V (VREF LDO 关闭)。 如果我增大外部电源的电压、则 ACDRV 引脚将等于 VCC-6V、VREF 引 脚为3.3V (VREF LDO 打开。)。  如果外部电源的电压保持在12.8V、则 ACDRV 引脚将持续振荡、VREF 保持在3.3V。 因为我的外部电源是锂离子电池、所以它的电压不是恒定的。 如果它的电压处于某 种转换电压电平(它与负载的电池电压有关)、则会导致一些问题。 因为此时充电电流为零、但 STAT1指示充电器 IC 处于充电阶段。 可以 给我 任何评论吗? 谢谢。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需考虑一下可能触发睡眠保护。 您能否尝试在 VCC 引脚中提供其他电源以避免 IC 进入睡眠模式?

    您还可以测量/STAT 引脚信号以确保其状态吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、"STAT1"引脚为"ON"。 它显示了处于充电模式的 IC。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我同意 Paul 的说法、这可能与充电器上的睡眠比较器有关。

    在此振荡期间、您能否提供以下波形:
    Ch.1电池电压、直接在充电器的 SRN 引脚上测量。
    Ch.2 VCC 电压、直接在充电器的 VCC 引脚上测量。
    如上所述、通道3 ACDRV

    对于 Ch.1和 Ch.2、请在示波器捕获上使用电压偏移(如果可能、为12.0V 或12.5V)、垂直刻度为100mV/div、并覆盖两个通道。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joe、因为我使用4节锂离子电池为3节锂离子电池充电。 4节串联锂离子电池和3节串联锂离子电池的电压间隙可能会很小。 您是否有任何建议可避免 bq24610进入睡眠模式? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我认为它与电池节数无关。 该充电器具有可编程反馈、可指示调节电压。 我的问题是输入电压和输出电压之间的差异。

    如果您使用较高的输入电压(例如>15V)、充电器是否正常工作?


    此致、
    Joel H