请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的专家、请参阅下图(CH1是外部电源、CH2是 ACDRV 引脚、CH3是 VREF 引脚、CH4是电池电压)。 此时、电池电压约为12V。 您可以看到、ACDRV 引脚会振荡。 但 VREF 已开启。 此时、bq24610的 STAT1引脚处于开启状态(正在充电)。 如果我降低外部电源的电压、ACDRV 引脚将等于 VCC 引脚的电压、VREF 引 脚为0V (VREF LDO 关闭)。 如果我增大外部电源的电压、则 ACDRV 引脚将等于 VCC-6V、VREF 引 脚为3.3V (VREF LDO 打开。)。 如果外部电源的电压保持在12.8V、则 ACDRV 引脚将持续振荡、VREF 保持在3.3V。 因为我的外部电源是锂离子电池、所以它的电压不是恒定的。 如果它的电压处于某 种转换电压电平(它与负载的电池电压有关)、则会导致一些问题。 因为此时充电电流为零、但 STAT1指示充电器 IC 处于充电阶段。 可以 给我 任何评论吗? 谢谢。