This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:输入/输出电压问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758171/tps54560-input-output-voltage-problem

器件型号:TPS54560

尊敬的所有:

     TPS54560可实现100%占空比。  我的输入为11.2v ~ 11.4V、输出为10.8-11V。这样的小压降是否正常?

下图是我的电路图:

此外、我在没有负载的情况下调节输入电压、为什么输出波形有短暂的急剧下降?  (黄色是输入电压;蓝色是输出电压)  是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    在增加负载时可能会出现压降问题。

    我假设 CH1标度实际上是2V/div、而不是200mV/div。 请放大并显示在跌落开始时发生的情况。 您是增加了 VIN、还是 VIN 在增加之初出现了下降?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我调节输入电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    请发送另一个范围快照。 请放大并显示在跌落开始时发生的情况。 VIN 在增加开始时是否下降?