This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如果 NR=1、不使用 PRE 引脚,我是否有一个软 SMB 命令来移除电池(关闭 DSG FET)来加载,初始?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758233/bq40z50-r2-if-nr-1-not-use-the-pres-pin-do-i-have-a-soft-smb-cmd-to-remove-battery-turn-off-dsg-fet-to-load-initiatively

器件型号:BQ40Z50-R2

TI 工程师。

           如果 NR=1、不使用 PRE 引脚,我是否有一个软 SMB 命令来移除电池(关闭 DSG FET)来加载,初始?

          是否 有一个软命令来切断加载电源、并以初始方式打开加载电源。  ?

          之前、我使用 PRS 引脚控制电池的取出和存在、 但如果我的 MCU 收到 EMI、则 MCU 将进行 WDT 复位、 因此 我的 MCU 无法 确保  在 GPIO 初始化之前的复位阶段向 PRS 引脚输出低电平。 对吧?  我必须确保我的 MCU 复位并保持 bq 发送到负载的功率。

           

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该帖子将在26之后回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、如果 NR 位被设定为1、那么没有办法实际执行它。 FET 由监测计自动控制。 任何 ESD 或 EMI 都同样会影响监测计和 MCU。 您可能需要考虑主机看门狗设置、该设置可能有助于在没有有效 smbus 通信的情况下关闭 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鹿肉:
    感谢你的答复。
    1.首先,在没有有效 smbus 通信的情况下,我无法关闭 FET,可能是由 EMI 引起的,因为 UAV 在空气中飞行,无法切断电源。
    2.确定,NR=0,使用 PRIS 引脚控制电池输出现在正常。 因为我在 PRS 引脚,上添加了一个外部下拉电阻器,所以当我的 MCU 在 UAV 飞行,我的 MCU(MSP430)WDT 复位时, 在复位级,MSP430的 GPIO 为,Ω、因此 PRE 引脚由外部电阻器,下拉、这确保 bq 持续保持 DSG FET 关闭(断电)。 这是可以的,我已经测试了它。
    3.当 bq 获得 EMI 时,bq 的内部 MCU 为 WDT 复位,它是否可以使 DSG FET 持续关闭(__LW_AT__保持 WDT 复位)之前的状态? 如果没有安全或 PF 警报、则 bq 代码会因 EMI 而死区

    4. 我在完全访问模式下将测试设备重置 cmd, DSG 将关闭瞬态。  实际上这不是问题,因为在密封模式下,这是无效的 cmd。  但我无法在密封模式下测试 bq WDT 复位、帮我测试电池、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您实际上可以在密封模式下测试 wd 重置,因为您需要破坏中断的 smbus 传输。 最简单的方法是在数据线切换时停止时钟、而不实际发送 STOP 信号。 如果在 Enabled Protections C 中设置了 HWDF、则可以在寄存器中检测到主机看门狗。

    我想、如果您使用 MCU 看门狗、监测计会使 DSG FET 导通、直到正向复位时间为止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鹿 肉:

        我已经测试 了(__LW_AT__SBS Host Watchdog Protection) HWDF enable in sale mode,  stop SMB communication,after 10sec (__LW_AT__default delay time),xchg=1、CHG FET Close, DSG CHG is still on。   

        此结果 与 TRM 描述相同。

        但 我要确认  的是:

         对于 DSG FET 的影响,  SBS 主机看门狗 引起的 bq RESET, 等于 EMI 引起的 bq RESET?   

         

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您询问 DSG FET 是否会关断、答案是否定的 只有 CHG FET 将关闭。 无论监测计的 WD 重置是由于系统没有通信、还是由于 EMI 引起的 WD 重置、都将产生相同的效果。 正向复位后、只有 CHG FET 将关闭。 条件清除后、FET 重新导通。