TI 工程师。
如果 NR=1、不使用 PRE 引脚,我是否有一个软 SMB 命令来移除电池(关闭 DSG FET)来加载,初始?
是否 有一个软命令来切断加载电源、并以初始方式打开加载电源。 ?
之前、我使用 PRS 引脚控制电池的取出和存在、 但如果我的 MCU 收到 EMI、则 MCU 将进行 WDT 复位、 因此 我的 MCU 无法 确保 在 GPIO 初始化之前的复位阶段向 PRS 引脚输出低电平。 对吧? 我必须确保我的 MCU 复位并保持 bq 发送到负载的功率。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 工程师。
如果 NR=1、不使用 PRE 引脚,我是否有一个软 SMB 命令来移除电池(关闭 DSG FET)来加载,初始?
是否 有一个软命令来切断加载电源、并以初始方式打开加载电源。 ?
之前、我使用 PRS 引脚控制电池的取出和存在、 但如果我的 MCU 收到 EMI、则 MCU 将进行 WDT 复位、 因此 我的 MCU 无法 确保 在 GPIO 初始化之前的复位阶段向 PRS 引脚输出低电平。 对吧? 我必须确保我的 MCU 复位并保持 bq 发送到负载的功率。
谢谢你
鹿肉:
感谢你的答复。
1.首先,在没有有效 smbus 通信的情况下,我无法关闭 FET,可能是由 EMI 引起的,因为 UAV 在空气中飞行,无法切断电源。
2.确定,NR=0,使用 PRIS 引脚控制电池输出现在正常。 因为我在 PRS 引脚,上添加了一个外部下拉电阻器,所以当我的 MCU 在 UAV 飞行,我的 MCU(MSP430)WDT 复位时, 在复位级,MSP430的 GPIO 为,Ω、因此 PRE 引脚由外部电阻器,下拉、这确保 bq 持续保持 DSG FET 关闭(断电)。 这是可以的,我已经测试了它。
3.当 bq 获得 EMI 时,bq 的内部 MCU 为 WDT 复位,它是否可以使 DSG FET 持续关闭(__LW_AT__保持 WDT 复位)之前的状态? 如果没有安全或 PF 警报、则 bq 代码会因 EMI 而死区
4. 我在完全访问模式下将测试设备重置 cmd, DSG 将关闭瞬态。 实际上这不是问题,因为在密封模式下,这是无效的 cmd。 但我无法在密封模式下测试 bq WDT 复位、帮我测试电池、非常感谢
鹿 肉:
我已经测试 了(__LW_AT__SBS Host Watchdog Protection) HWDF enable in sale mode, stop SMB communication,after 10sec (__LW_AT__default delay time),xchg=1、CHG FET Close, DSG CHG is still on。
此结果 与 TRM 描述相同。
但 我要确认 的是:
对于 DSG FET 的影响, SBS 主机看门狗 引起的 bq RESET, 等于 EMI 引起的 bq RESET?
谢谢你