请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具/软件:Linux
您好!
我们在项目中使用 bq34110电量监测计。 我们使用 bqstdio 生成了用于校准的黄金映像、我们使用容量为5200mAH 的12V 电池。 我们从 slua801.pdf 获取了闪存黄金映像的参考、但在使用此应用程序时 、我们遇到写入失败错误、因此即使在下电上电后、我们也无法在 i2c 总线上检测到电量监测计作为从器件。
我已附上参考驱动程序 pdf、驱动程序文件和黄金映像文件。 请看一下。
请建议一些应用或流程以将黄金映像闪存到监测计。