This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34110:写入 Golder 映像时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757338/linux-bq34110-issue-while-writing-golder-image

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Linux

您好!

我们在项目中使用 bq34110电量监测计。 我们使用 bqstdio 生成了用于校准的黄金映像、我们使用容量为5200mAH 的12V 电池。 我们从 slua801.pdf 获取了闪存黄金映像的参考、但在使用此应用程序时 、我们遇到写入失败错误、因此即使在下电上电后、我们也无法在 i2c 总线上检测到电量监测计作为从器件。

我已附上参考驱动程序 pdf、驱动程序文件和黄金映像文件。 请看一下。

请建议一些应用或流程以将黄金映像闪存到监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过重新打开 bqStudio 并刷新黄金映像来恢复 Windows 上的 bq34110。 如果闪存发生故障、器件基本上处于固件升级模式、等待完整的固件闪存完成。 在该状态下、bqstudio 不会检测到它。 但是、您可以打开 bqstudio、选择监测计、打开 FW 选项卡、然后选择 FW 文件并对其进行编程。

    遗憾的是、我们无法查看您在 Linux 上的驱动程序。 只要它遵循 pdf、您就应该能够恢复监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试使用 bqstdio、但无法恢复监测计。 使用 bqstdio 写入黄金映像时、效果良好。 但在使用应用程序时、我 无法写入数据闪存。

    如果提供某种方法将黄金映像刷写到我们的板、那将非常棒。

    我随附了一些文档、从中我获取了使用 bqstudio 生成的参考和黄金映像。 请看一下

    谢谢、

    Vikene2e.ti.com/.../1641.Golden_5F00_Image.zipe2e.ti.com/.../3108.slua801.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果写入黄金映像有效、则表示代码存在问题。 您可以使用 bqfs 进行更新、也可以使用 srec 对监测计进行编程。 pdf 中的代码是正确的。 您可能希望尝试在代码失败的步骤中添加延迟。