This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:在复位电源时查询寄存器状态

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758901/tps65400-inquiry-about-register-status-when-power-of-reset

器件型号:TPS65400

你(们)好  

我的客户询问当 TPS65400为复位供电时、寄存器状态会发生什么情况。

如果通过与系统中的 MCU 进行 I2C 通信设置输出状态、那么即使在电源关闭并再次打开后状态也会保持吗?

-其他问题

能否使用 PI-Commander-PMU EVM GUI 测试 EVM 的寄存器更改测试?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    TPS65400具有内置 EEPROM 来存储您的寄存器设置值、因此在写入 EEPROM 后、您的设置将一直保留到下一次写入。 在 GUI 中、您可以单击"STORE_DEFAULT_All"按钮将值下载到 EEPROM。
    是的、您可以使用 GUI 测试寄存器更改。 在 GUI 中链接到器件后、寄存器值将被读出并显示在 GUI 中。


    此致、
    Hao