Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 你(们)好
我的客户询问当 TPS65400为复位供电时、寄存器状态会发生什么情况。
如果通过与系统中的 MCU 进行 I2C 通信设置输出状态、那么即使在电源关闭并再次打开后状态也会保持吗?
-其他问题
能否使用 PI-Commander-PMU EVM GUI 测试 EVM 的寄存器更改测试?
谢谢你