This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器中的功率 FET#39;s 导通电阻

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758695/power-fet-s-on-resistance-in-buck-converters

您好、TI 支持团队、

我在一些降压转换器器器件中观察到、高侧 FET 导通电阻高于低侧导通电阻(在 TI 器件的几个数据表中观察到)。
根据我的理解、高侧 NFET 受基板偏置效应的影响、而低侧则不受此影响。 因此、高侧 FET 导通电阻看起来高于低侧。

您能否确认我的理解是否正确? 如果没有、您能否分享背后的原因?

谢谢、此致、

Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arpan、

    这是一个可能的原因。 许多转换器对低侧和高侧开关都使用 P 沟道 FET。 许多宽输入电压范围转换器在低侧使用电阻较低的 FET、因为典型占空比较低、并且低侧 FET 在开关周期的较长部分处于导通状态。 芯片尺寸面积与 FET Rdson 成正比。 对于这些低占空比应用、与具有中等距离 Rdson 的相同尺寸 FET 相比、在低 Rdson 低侧 FET 和高侧 FET 上使用更大的 RDS 更有效。 我希望这有助于澄清您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的澄清。

    此致、
    Arpan Gupta