This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:来自 Vcc 引脚10的电容器是否应该被连接至 AGND 或 PGND?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758737/tps43060-should-capacitor-from-vcc-pin-10-be-connected-to-agnd-or-pgnd

器件型号:TPS43060

您好!

Vcc 引脚10的电容器是否应连接到 AGND 或 PGND?  TPS43060数据表的不同部分显示了 AGND 或 PGND:

第9.2.1节原理图显示了 Vcc 引脚10和 AGND 之间连接的 C_Vcc (C6)。
第9.2.2节(图34)原理图显示了在 Vcc 引脚10和 AGND 之间连接的 C_Vcc (C6)。

第11.2节布局示例显示了在顶层将 C_Vcc 接地至 PGND、在底层将 AGND 接地。
它似乎显示了在底层的两个位置连接到 AGND 的 PGND: 一个在引脚9上、另一个在 C_Vcc 电容器上(而不是数据表中建议的引脚9附近的一个位置)。

此外、图 TPS43060EVM-199 (slvu828a)数据表的20、21和22似乎显示了连接到 PGND 的 C_Vcc (C6); 但是、图 1原理图显示它连接到 AGND。

请建议适当的接地端将 C_Vcc 连接到。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Vcc 电容应尽可能靠近引脚9和引脚10放置。 然后、引脚10 (或 Vcc 电容的 PGND)应连接到 PGND 覆铜平面(如数据表第34页的布局示例所示)。 然后、AGND 和 PGND 单点连接在 PGND 引脚10上。 实际上、VCC 电容器的 PGND、引脚10和'AGND NET'单点连接在引脚10和 Vcc 电容器上。 因此、两个原理图 都是可以的!