您好!
Vcc 引脚10的电容器是否应连接到 AGND 或 PGND? TPS43060数据表的不同部分显示了 AGND 或 PGND:
第9.2.1节原理图显示了 Vcc 引脚10和 AGND 之间连接的 C_Vcc (C6)。
第9.2.2节(图34)原理图显示了在 Vcc 引脚10和 AGND 之间连接的 C_Vcc (C6)。
第11.2节布局示例显示了在顶层将 C_Vcc 接地至 PGND、在底层将 AGND 接地。
它似乎显示了在底层的两个位置连接到 AGND 的 PGND: 一个在引脚9上、另一个在 C_Vcc 电容器上(而不是数据表中建议的引脚9附近的一个位置)。
此外、图 TPS43060EVM-199 (slvu828a)数据表的20、21和22似乎显示了连接到 PGND 的 C_Vcc (C6); 但是、图 1原理图显示它连接到 AGND。
请建议适当的接地端将 C_Vcc 连接到。
此致、
Nitish Agrawal