This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:操作错误。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758280/lm5176-incorrect-operation

器件型号:LM5176

你(们)好

当使用 LM5176作为直流/直流转换器的控制器时、我遇到了一个问题。

(输入:6~30 V  输出:20V  输出电流:3A  FSW=300kHz  T=3.33us)

当输入低于19.5V 时、它在升压模式下工作  

但是,当它在降压模式下工作时,降压到降压-升压模式变化的电压大约为23V,这不是很接近 Vout,电路应该绝对处于降压模式。   

换言之、升压的最小占空比为2.5%、但降压的最大占空比约为87%。

在这种情况下、有什么因素迫使 LM5176判断输入电压(23V)接近于输出电压(20V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您为什么认为这是异常的? 您是否在 Vin=23V 时保护 SW1和 SW2波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是指模式变化瞬间的波形吗?

    我已经监控了 SW1和 SW2的波形。  

    我将输入电压从25V 降低到22V。当输入为23V 时,它将改变它的模式。

    我知道存在迟滞、因此当它想要恢复到纯降压模式时、输入应高于24.7V、这意味着即使输入为24.69V、它也能在降压/升压模式下工作。

    当输入为23.1V 时,它在降压模式下工作;当输入降至22.95V 时,它在降压/升压模式下工作:

    当输入增加至24.6V 时的迟滞行为:

    同样、在  这种情况下、有什么因素迫使 LM5176判断 Vin 是否接近 Vout? 我应该如何减少误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    它与最小 Ton、Toff 和开关频率有关。 由于最小 Ton Toff 是固定的、因此降低工作频率可能会有所帮助。  您可以尝试一下。

    但这是一种正常行为、为什么要使迟滞更小? 如果它可以稳定工作、那么它是可以的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回答。
    因为我发现在输入电压和输出电流相同的情况下、纯降压模式比降压/升压模式更高效。
    与输出电流相关的效率差异可为0.5%~ 6%,。
    这就是我想要削弱迟滞的原因。
    再次感谢您的帮助。

    祝你一切顺利,
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    6%是一个很大的差异、在哪种负载条件下差异会很大? 您是否选择具有相同驱动速度的相同 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    也许我没有很好地表达自己。
    当然、我选择了相同的 MOSFET。 我测试了相同的 PCB 板。
    是的。 在正常情况下、效率差异小于1%。
    我想说的是、当负载电流变得非常低(低于0.5A)时、降压和降压/升压之间的效率差异可能非常大(高达6%甚至更高)。
    输出电流越低、效率差异越大。
    这也许不是一个大问题。

    谢谢、
    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢冯、

    是的、在轻负载条件下会有较大的差异。 由于降压/升压模式下的增量(I)更大、因此在轻负载条件下、在降压/升压模式下、磁芯损耗/铜损耗和开关损耗将大得多。