This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:TPS50601A-SP

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758757/tps50601a-sp-tps50601a-sp

器件型号:TPS50601A-SP

在计算并联操作的补偿值(C1、C2和 R3)时、数据表中的状态是使用单个设计的计算结果、然后并联设计将是系数2。 这是否意味着我应该将单个计算值乘以2来计算新的并行值? 如果我有4个并联的器件该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、您好、这意味着充电电流和跨导需要包含系数2。 以 SS 电容器为例、由于在并联操作中有2个器件、但只有一个电容器、因此计算电容器值时的充电电流应为2倍(如果并联了2个以上的器件、则为3倍或4倍)。 对于跨导、由于也只有一组由主器件驱动的补偿组件、因此计算 R3时将有2个 gmea 和2个 gmps。

    谢谢、

    合资公司