请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 大家好!
我已经制作了电压稳压器电路。 (cuircit 参考:pdf 中的图9)
输出电压为3.3V 时、我采用了 R1=1、8k 欧姆、R2=2.647k 欧姆
对于5V 输出电压、我使用了 R1=3.9k 欧姆、R2= 9.366k 欧姆的晶体管。 但我没有获得所需的输出、也没有获得 Vref=1.25V。
我们高度赞赏任何人的回应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.