This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117c 输出问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752887/tlv1117-tlv1117c-output-problem

器件型号:TLV1117

大家好!

我已经制作了电压稳压器电路。 (cuircit 参考:pdf 中的图9)

输出电压为3.3V 时、我采用了 R1=1、8k 欧姆、R2=2.647k 欧姆

对于5V 输出电压、我使用了 R1=3.9k 欧姆、R2= 9.366k 欧姆的晶体管。 但我没有获得所需的输出、也没有获得 Vref=1.25V。

我们高度赞赏任何人的回应。

e2e.ti.com/.../TLV1117_5F00_ADJ_5F00_LDO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于各种原因、在 R1上测量的电压可能与 Vref 不同。 稳压器下游可能有另一个用于保持输出的组件。 输入电压也可能过低、导致稳压器在压降下运行。 有鉴于此、您能否提供一些其他信息:

    输入电压
    2.负载电流
    在 R1上测量的电压
    4.您的电路中是否有任何连接到 TLV1117输出的附加组件未显示在数据表的图9中?

    原理图对于理解您的问题也非常有帮助。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请在下面查找其他信息以供您参考:

    1、Vi = 8v

    2、In´t μ A 测量负载电流。 但 Iadj = 80µA μ A。  

    4、没有连接其他组件、但我没有连接电路中的 Cadj。 其余的电路完全相同。

    谢谢

    德拉什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drashti、

    您有足够的余量(Vin - Vout = 3V)来确保稳压器不应在压降下运行。

    很抱歉、我之前没有问过这个问题、但您测量的输出电压是多少? 如果高于预期、请记住、TLV1117具有5 - 10mA 的偏置电流、负载和/或反馈网络必须消耗该电流、以确保正确调节。 由于您的电阻网络在5V 输出下仅消耗0.38mA 电流、因此负载电流需要大约为10mA 或更大。  

    谢谢、

    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard 先生、您好!

    我测量的是3、3v 和5V 输出。  

    谢谢  

    德拉什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Drashti、

    我知道您选择 R1和 R2来将 TLV1117配置为3.3V 和5V、但您提到过您没有获得所需的输出。 您测量的是什么输出电压?

    另请确认您的负载电流为10mA 或更大。 您可以通过在 TLV1117输出和接地端之间添加一个连接在10欧姆和330欧姆之间的负载电阻器来确保这一点。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Drashti、

    由于已经有几个星期没有得到答复,我将假定这个问题已经得到解决。 我知道这是假日季、因此如果您仍有其他问题、请随时发表。

    谢谢、
    Gerard