This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:对 VOUT 进行更好的滤波

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757513/tps61232-better-filtering-on-vout

器件型号:TPS61232

你好、

我正在寻找一些建议、以便在 TPS61232上获得更平滑的输出。 固定5V 版本。 电源是具有100uF 陶瓷缓冲器的 LiPo。

下图显示了我的输出噪声、原理图和布局。

所选电感器为 Wurth 74437324010 (1µH μ H、额定电流5A、最大电流27m Ω)

我的5V 器件需要小于200mV p-p 的电源

我还能做些什么来获得更干净的输出?