This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:tps7a63-Q1:输入电压从4V-40V 更改为11V-40V。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A63-Q1, TPS7B70-Q1, TLE4275-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758381/tps7a63-q1-tps7a63-q1-input-voltage-from-4v-40v-change-to-from-11v-40v

器件型号:TPS7A63-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B70-Q1TLE4275-Q1

尊敬的 TI:

我注意到 tps7a63-Q1的数据表、输入电压范围从4-40V 更改为11-40V。 我有点困惑。
在汽车领域、电池电压始终为9-16V。 更糟糕的是 低于6V。 这是否意味着它不适合汽车?
我是否可以知道输入电压低于11V 时的原因或问题?  
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已经注意到、输出不出现较低输入电压(低于11V)的可能性很小。 我们增加了生产屏幕、以帮助进一步降低发生这种情况的可能性;但是、我们还将最小输入电压增加到11V、并在8月发布了产品变更通知。

    应该注意的是、在电池供电的汽车应用中、我们没有发现主要使用该器件的任何问题。 此问题仅在恒定直流电压低于11V 的应用中发现

    请考虑采用引脚对引脚兼容的 TLE4275-Q1或 TPS7B70-Q1。

    非常尊重、
    Ryan