请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A63-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7B70-Q1、 TLE4275-Q1
尊敬的 TI:
我注意到 tps7a63-Q1的数据表、输入电压范围从4-40V 更改为11-40V。 我有点困惑。
在汽车领域、电池电压始终为9-16V。 更糟糕的是 低于6V。 这是否意味着它不适合汽车?
我是否可以知道输入电压低于11V 时的原因或问题?
非常感谢。