This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:新要求、1)。 5V 输入、4~4.6v 输出。 峰值6.5A 2)。 -2.7V 输入、-1.2V 输出、峰值4.1A

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757821/tps759-new-requirement-1-5v-input-4-4-6v-output-peak-6-5a-2--2-7v-input--1-2v-output-peak-4-1a

器件型号:TPS759
主题中讨论的其他器件:TPS7A45TPS7A33

大家好、

我的客户有两个新要求、  

1.5V 输入、4~4.6v 输出。 峰值6.5A

2.-2.7V 输入、-1.2V 输出、峰值4.1A

正常工作负载非常轻。 峰值电流非常高。 波形如下所示、

我知道输出电容器将提供电流。

您对要求有什么建议和合适的器件吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请原谅由于假期而延迟提供答案。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS7A45是一款具有快速瞬态响应的可调节器件、可支持高达1.5A 的负载电流、5V 输入和4.6V 输出。

    TPS7A33是一款负输出低噪声 LDO、支持高达1A 的负载电流、-2.7V 输入和-1.2V 输出。

    由于负载尖峰较大但很快、很难预测这些器件的瞬态响应。 确定稳定性的最佳方法是对设计进行原型设计、施加负载并像在上面所做的那样监控输出电压。

    需要记住的另一点是、电容器将消耗大量电流、以便在负载尖峰期间从输出电压下降中恢复。 与启动类似、对输出电容器进行充电可强制 LDO 达到电流限制。 如您的应用中所示、在电流限制条件下持续运行任何 LDO 都会降低性能和寿命。

    谢谢、
    Gerard