This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:当电流限制低于1.8A 时、器件变得很热

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754982/lm2623-device-getting-hot-when-current-limit-is-below-1-8a

器件型号:LM2623

团队、

LM2623有问题:当电源的电流限制低于1、8A (VDD 时为5V)时、转换器无法启动、IC 加热至烧坏的程度。

当电源的电流限制超过1、8A (例如2A)时、转换器启动并正常工作。

下面是我的原理图:

恐怕在某些情况 下、当电流限制不够大时、会导致 IC 损坏(已确认一个情况)。

请注意、我的转换器将5V 转换为~9、3V、平均功耗 小于100mA。  峰值(100ms)< 1A 最大值

您能不能建议做什么?

谢谢
TI 客户

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    当触发电源电流限制时、电源输入发生了什么情况? 该电压降是否会低于5V 甚至更低? 最好共享 VIN 和 Iin 波形、以帮助我们分析此问题。 上电时、负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    以下是客户反馈:

    1.当触发电源电流限制时,电源输入会发生什么情况?
    中的电源被切断(电压被限制为设定电流、在电流限制为1、7A 时、电压下降至1、5V)

    2.该电压降是否会低于5V 甚至更低?
    在电流限制的情况下,是的,当没有限制或超过2A 时,转换器启动,但当转换器输出电容器为1000u/16V 时,启动时间很长(2s),过流也是...

    最好共享 VIN、Iin 波形、以帮助我们分析此问题。 你可以提供这个吗?
    还行,但是明天…

    加电时、负载电流是多少?
    它只是用于充电的电容器。 无负载.... 或小于2mA。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 跟随您可以看到波形:

    1:电压为5V 时电流限制为1A

    黄色线 SW、蓝色线 Vin。 转换器正在加热以进行燃烧。 转换器不工作、 整个时间的功耗为电流限制1、7A。

    2) 2)相同的条件、但电流限制为2、3A。 转换器正常工作功耗非常低、<10mA

    3) 3)相同的条件、但其他波形设置为5V 1、7A 转换器无法正常工作、 整个时间的功耗为电流限制1、7A。

     4) 4)相同的条件、但电流限制为2、3A。 转换器正常工作功耗非常低、<10mA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    在启动期间、高启动电流会触发电源的电流限制、并导致 VIN 保持低电平。 如波形所示、VIN 仅保持在1-1.5V、但高输入电流会导致高开关损耗、热量会导致 IC 烧坏。
    是否确实需要使用1000uF 的输出电容器? 因为高输出电容器可能会导致高启动电流。
    良好的布局将有助于散热。 您可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    您是否有任何新发现? 如果没有、我将关闭此主题、如果您有新问题、请随时在此处回复。 谢谢。