请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2623 团队、
LM2623有问题:当电源的电流限制低于1、8A (VDD 时为5V)时、转换器无法启动、IC 加热至烧坏的程度。
当电源的电流限制超过1、8A (例如2A)时、转换器启动并正常工作。
下面是我的原理图:
恐怕在某些情况 下、当电流限制不够大时、会导致 IC 损坏(已确认一个情况)。
请注意、我的转换器将5V 转换为~9、3V、平均功耗 小于100mA。 峰值(100ms)< 1A 最大值
您能不能建议做什么?
谢谢
TI 客户