This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34Z950:Bq34z950

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757813/ccs-bq34z950-bq34z950

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R2

工具/软件:Code Composer Studio

任何人是否有通过 SMBus 将 BQ34z950与 Tiva、MSP430或 Arduino 连接的任何经验? 我尝试了一整天才开始沟通、但失败了。 这是我所有准备好的尝试。  

1) 1) BQ34z950的从器件地址为0x16。

2) 2)发送0x00至0x23以获取任何响应。 响应始终为零。

是否有人帮助我完成这一过程? 我如何开始与它通信。

此致、

Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有代码示例。 命令 str 是8位模式下的标准 SMBus。 我建议您在 bqstudio 中使用监听器或逻辑分析仪、并按照 bqstudio 发送的方式重新生成命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    感谢您的回答。 我只是在闲逛、任何一位从事通信工作的人都可以告诉我它是否需要任何身份验证或开始通信。 如果您已经使用 bqstudio 进行了相关工作、那么您可以为我提供帮助。 您在其中检查的初始命令是什么有效的。

    谢谢、此致、

    Aman   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、IC 不执行任何身份验证。 我们只需将 bqstudio 与 EVM 一起用于测试监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    响应的频率。 请告诉我器件型号 我可以使用的 EVM 的性能。

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z950没有 EVM。 如果您正在进行新设计、我建议您使用支持更好且更新的 bq40z50-R2。