请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z950 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ40Z50-R2
工具/软件:Code Composer Studio
任何人是否有通过 SMBus 将 BQ34z950与 Tiva、MSP430或 Arduino 连接的任何经验? 我尝试了一整天才开始沟通、但失败了。 这是我所有准备好的尝试。
1) 1) BQ34z950的从器件地址为0x16。
2) 2)发送0x00至0x23以获取任何响应。 响应始终为零。
是否有人帮助我完成这一过程? 我如何开始与它通信。
此致、
Aman。