This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:紧急!! 在完成学习周期过程后遇到问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758314/bq27742-g1-urgent-getting-problem-after-having-done-learning-cycle-process

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我已完成学习周期流程。 但是、正如数据表中提到的、我需要将电池指定的值放入数据存储器中。 我也要将终止电压设置为3000mV。 但是、现在我需要根据项目要求将该值更改为3600mV。 我将该值更改为3600mV。 但不知道为什么燃油表不能正常工作。 我认为问题是、在学习周期中更新了不同的寄存器值、现在3600mV 的值与寄存器值不同。

如果我将3000mV 作为端接电压 ,则电量计将在3700mV 时唤醒(设计容量)。

如果我将3600mV 作为端接电压、那么即使在电池电压为3800mV 后、监测计也不会唤醒。 那么、我要解决的问题在哪里呢?

请提及我需要查看的数据存储器中的所有参数、以了解终止电压和唤醒监测计(基本上、SOC 为0%至1%、SOC 为1%至0%)

我是否需要使用3600mV 再次执行学习周期。 如果我要这么做的话。 我能成功地完成学习周期。

燃油表:BQ27742-G1

电池:Tenergy 3.7V 1400mAh 18500锂离子电池。

当我将电池插入插座时,还有一个问题.. 所有容量相关术语每次都会更改。  

谢谢您、

Reena Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您的应用需要或需要3.6V 终止电压、您需要使用3.6V 终止电压重复学习周期。 插入电池将导致容量电阻大小变化、具体取决于电池电压、温度和其他 IT 参数。 因此、每次执行该操作时、它们都会有所不同。 但是、在相同的电池电压下、您应该得到几乎相同的容量读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    正如您告诉我的、我必须再次以3600mV 的电压执行学习周期、为此、我将终止电压设置为3600mV、并在学习周期和通知区域中启动手动模式、因为我需要为学习周期设置终止电压。 但它不会超过3400mV 的值。 那么、这是不可能的、我可以采用3.6V 作为端接电压。
    但我以3.4v 作为项电压开始、并通过获取3.4V 终止电压来更改数据存储器。
    并开始学习周期过程。 首先对电池进行分解、然后将其置于放松模式、并在 BQ 通知我时开始对电池进行充电。
    但我发现错误的 DOD0-14241。
    我认为它应该高于16350。
    连接充电器后,在 SOC 100%时,充电器会自动断开连接,即使已连接且 FC 位未设置为100%。 并且容量也不是满的。 那么问题是什么呢?
    DOD 为何为低电平?
    当我在开始倾斜周期后检查数据存储器时、还有一件事。 更新状态仍指示06十六进制。 因为我之前已经完成了学习周期。 但它应该显示00,可能是因为我开始了新的周期。
    请解决我的所有问题、并快速回复我。 感谢您的支持。

    谢谢你
    Reena Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新启动学习周期时、必须将更新状态重置为00、并将 Ra 标志设置为 FFFF 和 FF55。 然后更改您的终止电压、以及与您的应用相关的其他监测参数。 完成此操作后、发送复位、然后使能、再次复位。 等待电池放电、然后开始充电。 您必须使用完全放电的电池启动 LC。