请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 您好!
我已完成学习周期流程。 但是、正如数据表中提到的、我需要将电池指定的值放入数据存储器中。 我也要将终止电压设置为3000mV。 但是、现在我需要根据项目要求将该值更改为3600mV。 我将该值更改为3600mV。 但不知道为什么燃油表不能正常工作。 我认为问题是、在学习周期中更新了不同的寄存器值、现在3600mV 的值与寄存器值不同。
如果我将3000mV 作为端接电压 ,则电量计将在3700mV 时唤醒(设计容量)。
如果我将3600mV 作为端接电压、那么即使在电池电压为3800mV 后、监测计也不会唤醒。 那么、我要解决的问题在哪里呢?
请提及我需要查看的数据存储器中的所有参数、以了解终止电压和唤醒监测计(基本上、SOC 为0%至1%、SOC 为1%至0%)
我是否需要使用3600mV 再次执行学习周期。 如果我要这么做的话。 我能成功地完成学习周期。
燃油表:BQ27742-G1
电池:Tenergy 3.7V 1400mAh 18500锂离子电池。
当我将电池插入插座时,还有一个问题.. 所有容量相关术语每次都会更改。
谢谢您、
Reena Patel