This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758352/lm5170-q1-lm5170-questions

器件型号:LM5170-Q1

你(们)好

下面 我想问您 。

*开发产品规格

  -  48V/12V 3.5kW DCDC 转换器

        48V12V 降压模式:3.5kW

        12V48V 升压模式:1.0kW

 - 六相(LM5170-Q1 3eA)

*问题

1.如果使用模拟外部电压环路控制、能否只对六相应用一个外部误差放大器?

功率 MOSFET 故障检测仅在初始启动状态下运行、还是在正常运行期间能够检测到 MOSFET 短路?

在下图中、为了确定断路器前面使用的 TVS 二极管容量、应考虑哪些因素?
-在 EVM 电路图中应用3600W TVS 二极管

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您选择 TI 器件。

    此部分的专家 将在节假日 期间解决您在新年后遇到的问题。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    1.是的。 EA 的输出是3个器件的 ISETA 的控制信号。
    2.故障检测仅用于初始启动。
    3.我认为这取决于流经该 TVS 的电流、也取决于断路器关闭后电流的持续时间。 您可以在拥有当前和持久的时间后咨询 TVS 供应商。