Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 你(们)好
下面 我想问您 。
*开发产品规格
- 48V/12V 3.5kW DCDC 转换器
48V→12V 降压模式:3.5kW
12V→48V 升压模式:1.0kW
- 六相(LM5170-Q1 3eA)
*问题
1.如果使用模拟外部电压环路控制、能否只对六相应用一个外部误差放大器?
功率 MOSFET 故障检测仅在初始启动状态下运行、还是在正常运行期间能够检测到 MOSFET 短路?
在下图中、为了确定断路器前面使用的 TVS 二极管容量、应考虑哪些因素?
-在 EVM 电路图中应用3600W TVS 二极管
谢谢