请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 我认为答案是、它将会损坏。
我的客户已将电池反向连接到设备。 然后取出电池、再使用5V USB 输入为器件重新供电。 然后、它们将观察2.8V @ Vbat 和4.1V @ Vsys
这是否意味着器件已损坏?
电池未连接时、Vbat 引脚上应具有什么电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为答案是、它将会损坏。
我的客户已将电池反向连接到设备。 然后取出电池、再使用5V USB 输入为器件重新供电。 然后、它们将观察2.8V @ Vbat 和4.1V @ Vsys
这是否意味着器件已损坏?
电池未连接时、Vbat 引脚上应具有什么电压?