This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池反向连接时器件是否会断开?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758126/bq25895-will-the-device-break-when-battery-is-reverse-connected

器件型号:BQ25895

我认为答案是、它将会损坏。  

我的客户已将电池反向连接到设备。 然后取出电池、再使用5V USB 输入为器件重新供电。 然后、它们将观察2.8V @ Vbat 和4.1V @ Vsys

这是否意味着器件已损坏?

电池未连接时、Vbat 引脚上应具有什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电池反向连接可能会损坏芯片内部 ESD 保护。 因此、我认为您的器件可能已经部分损坏。
    从数据表中可以看出、该 BAT 引脚最小绝对电压应为-0.3V 额定值。
    无电池条件、我们的最小系统电压应为3.65V。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未连接电池时、BATFET 是否打开? Vbat=vsys 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我之前看到 Jeff 回答了这个问题。 BATFET 应处于 LDO 模式。 请参见下面的。

    你是对的。 当电池未连接时、V (SYS)=VSYS (min)+150mV。 VSYSMIN=3.5V、VSYS_3.65V 典型值。

    谢谢