Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 您好、先生、
我的客户使用 BQ25606为4.35V 电池充电,现在客户发现当电池电压达到4.25V 时,从 PCB 取出电池,但保持连接适配器,然后将 电池连接到 PCBA,充电器 BQ25606无法再次为电池充电。
但是如果客户关闭电源(适配器),取出电池,然后再打开电源,连接电池(4.25V),则充电器可以为电池充电,
如果蓄电池电压低于4.25V、请取出蓄电池并连接蓄电池、情况良好。 BQ25606可以正常充电、请帮助您检查原因以及如何调试此问题。