This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:当电池电压超过4.25V 时、BQ25606可以#39;t 充电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758286/bq25606-bq25606-can-t-charge-when-the-battery-voltage-over-4-25v

器件型号:BQ25606

您好、先生、

   我的客户使用 BQ25606为4.35V 电池充电,现在客户发现当电池电压达到4.25V 时,从 PCB 取出电池,但保持连接适配器,然后将 电池连接到 PCBA,充电器 BQ25606无法再次为电池充电。

   但是如果客户关闭电源(适配器),取出电池,然后再打开电源,连接电池(4.25V),则充电器可以为电池充电,

 如果蓄电池电压低于4.25V、请取出蓄电池并连接蓄电池、情况良好。 BQ25606可以正常充电、请帮助您检查原因以及如何调试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用适配器取出电池后、电池充电器会在再充电和终止之间切换。 您可以检查 BAT 波形。 在这种情况下、当4.25V 电池重新插入时、如果充电器已终止、由于4.25V 高于再充电电压、充电器将保持终止模式。  在没有适配器的情况下拔下电池时、终端条件不存在、因此电池将在终止前充电。