Other Parts Discussed in Thread: TPS54228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54228我们想知道降压直流/直流转换器的输出电压变化定义。
我们使用 TPS54228。
例如、
VFB 的准确度:±2%
FB 电阻器变化:±1%
输出电压的总变化:±3%(±2%+±1%)
(或大于±3%)
这种理解是否正确?
VFB 的精度是否包括负载瞬态变化?
当我们还考虑纹波电压和负载瞬态以及 VFB 精度和 FB 电阻器变化时、
输出电压的总变化是否更大?
我们需要满足这一条件。
VFB 精度+ FB 电阻器变化+纹波电压+负载瞬态=在输出电压的±3%以内
此致、
西泽高郎