This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压变化的定义

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758065/the-definition-of-output-voltage-variation

主题中讨论的其他器件:TPS54228

我们想知道降压直流/直流转换器的输出电压变化定义。

我们使用 TPS54228。

例如、

VFB 的准确度:±2%

FB 电阻器变化:±1%

输出电压的总变化:±3%(±2%+±1%)

(或大于±3%)

这种理解是否正确?

VFB 的精度是否包括负载瞬态变化?

当我们还考虑纹波电压和负载瞬态以及 VFB 精度和 FB 电阻器变化时、

输出电压的总变化是否更大?

我们需要满足这一条件。

VFB 精度+ FB 电阻器变化+纹波电压+负载瞬态=在输出电压的±3%以内

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    " VFB 的精度+ FB 电阻器的变化+纹波电压+负载瞬态=在输出电压的±3%以内"、负载调节的设计规格为-2%-0、测试结果为-0.75%至0 (已测试3个 IC)。  

    肖恩