请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL432 尊敬的团队:
目前、客户在其项目中使用 TL432BIDBZR 进行反激式反馈控制。
它们在环境温度为71摄氏度的条件下进行了测试、测得 TL432BIDBZR 的外壳温度约为100摄氏度。
客户想知道 TL432BIDBZR 能否在环境温度为71摄氏度的条件下正常工作?
或者需要更改为 Q 器件、该器件可支持高达125摄氏度的温度
感谢您的反馈。
Kevin