This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:TL432温度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758110/tl432-tl432-temp

器件型号:TL432

尊敬的团队:

目前、客户在其项目中使用 TL432BIDBZR 进行反激式反馈控制。

它们在环境温度为71摄氏度的条件下进行了测试、测得 TL432BIDBZR 的外壳温度约为100摄氏度。

客户想知道 TL432BIDBZR 能否在环境温度为71摄氏度的条件下正常工作?

或者需要更改为 Q 器件、该器件可支持高达125摄氏度的温度

感谢您的反馈。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin Chen:

    TL432BIDBZR 可在 Tj = 150C 之前正常工作。 如果情况是100C、则 Tj 可能非常接近100C、因此器件将正常工作。 不会损坏此器件、因为未超出绝对最大值。
    由于这是一个 I 级、因此 EC 可保证在-40C 至85C 之间。 由于客户的工作范围超出此范围、因此某些规格无效、例如温漂。
    如果它们将持续处于71C、则应转至 TL432LIBQDBZR 或 TL432LIAQDBZR 或 TL432BQDBZR。

    -Marcoo