This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS53681:Linux 驱动程序

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757430/linux-tps53681-the-linux-driver

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS53679

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

  我们的产品中使用了 TI TPS53681。

  我们产品的固件是 Linux OS。

  1) 1)在 TI 网站(www.ti.com/product/TPS53681/)中、我们未找到 TPS53681的 Linux 驱动程序。

  2) 2)您能告诉我们如何下载适用于 TPS53681的 Linux 驱动程序吗?

  谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 不会直接为这些产品提供 Linux 驱动程序。 第三方已为同一系列器件发布了 Linux 驱动程序、该驱动程序应与此处的 TPS53681 PMBus 兼容。  

    github.com/.../tps53679.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已下载 Linux 驱动程序(tps5367.c)。

    在 TI 网站的文档中找不到 TPS53679的 PMBus 命令。
    您能否告诉我们如何使用 TPS53679的 PMBus 命令下载文档?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TPS53679和 TPS53681具有相同的 PMBus 命令集。 这就是为什么我提到可以使用相同的 PMBus 驱动程序的原因。 您可以通过以下链接参阅 TPS53681技术参考手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    请帮我们解决此问题。