请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 主题中讨论的其他器件: TPS53679
工具/软件:Linux
尊敬的先生:
我们的产品中使用了 TI TPS53681。
我们产品的固件是 Linux OS。
1) 1)在 TI 网站(www.ti.com/product/TPS53681/)中、我们未找到 TPS53681的 Linux 驱动程序。
2) 2)您能告诉我们如何下载适用于 TPS53681的 Linux 驱动程序吗?
谢谢你。
此致。