This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:有关 LP87702的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752041/lp87702-q1-questions-regarding-the-lp87702

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

大家好、团队、

请在下面查找有关 LP87702的几个问题:

查看 EVB - PMIC 原理图、似乎升压转换器根本没有使用。 (PMIC 输出未连接任何网络)

但是,它是完全实现的(所有电容器和电感器都被放置)... 为什么是这样?

2. 是否可以使用不同的 I2C 地址订购/配置 PMIC? 我会不会共享同一条总线?

3.PMIC 数据表中给我留下了一些困惑

  

您的意思是 1.95V 限制仅适用于高速模式(3.4MHz)、否则限制 为3.6V、我是对的?

如数据表所示、SW_BST 的建议运行条件为2.8 - 5.5

 稍后需要注意的是、其输入范围为2.8V 至4V (而不是5.5V)


现在的问题是:

4A。 升压转换器的输入范围是多少?

4B。 如果我不需要它、可以将其保持悬空(输入/输出)还是将其短接至接地?  

请您提前告知以上内容、谢谢。

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    您的问题已分配给我们的器件专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    很抱歉答复迟了,

    升压外部组件已组装的原因是启用了此 LP87702D OTP 升压。 如果没有外部组件、器件会生成电源正常故障。 如果我们在禁用升压的 OTP 中使用 OTP、则不需要外部设备。 在这种情况下、升压输入和输出都应连接到 GND。

    I2C 地址可能不同、但它需要新的器件型号/OTP、并且无法通过 I2C/客户进行更改。 因此它是固定的。 如果业务案例足够强大、则可以将其选择为客户所需。

    您已正确理解的 SDA/SCL 的更多信息。 1.95V 限制仅适用于高速模式(3.4MHz)

    BOOST_INPUT 引脚可处理2.8-5.5V 电压。 但是、如果升压处于工作模式、我们建议将输入电压保持在2.8V 至4V 之间。 超过4V 的升压过压保护开启。 LP87702还具有针对5V 输入的升压旁路模式、但在该 OTP 中禁用了该模式。 升压可以是正常模式、也可以是旁路模式、而不是两者。 如果选择了升压旁路模式、升压输出将跟随输入电压。

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuomo、感谢 您的意见。

    如果我 有其他问题、我会随时向您发布。

    此致、

    Shai