This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:如果我们使用上拉电阻器将 MODE 连接到 PGOOD、PGOOD 连接到外部3.3V 或5V、不管它是否正常

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757825/tps53355-if-we-connect-the-mode-to-pgood-pgood-to-a-external-3-3v-or-5v-with-pull-up-resistor-whether-it-s-ok

器件型号:TPS53355

大家好、

对于 MODE 和 PGOOD 连接、如果我们将 MODE 连接到 PGOOD、则使用上拉电阻器将 PGOOD 连接到外部3.3V 或5V。

如果我们在器件开启后提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 在我看来、没关系。

如果我们在器件开启之前提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 如果这样做会发生什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    请参阅数据表第19页的 Mode/PGOOD 部分的第7.4.1节。 它需要连接3.3V 或5V、以便我可以在软启动开始之前读取 SS、模式部分。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kit、

    我之前已经阅读过数据表。 PG 连接到外部电压电源5V、对于外部5V 和输入电压序列、我们是否进行了一些分析?

    如果外部电压早于输入12v、则3.3V 晚于输入12v。

    会发生什么情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我对您的问题感到困惑。 在第一个帖子中、您询问了通过 PGOOD 连接的 Mode 引脚。 然后、IC 需要在启动过程之前读取 MODE 引脚。  EN 为高电平后、需要通过 PGOOD 的模式供 IC 读取其电阻。

    在第二个帖子中、您是否在输入电压之前或之后询问 PGOOD 外部上拉电阻器可用?

    它们之间的延迟是多少? 在 EN 逻辑高电平之前或之后、PGOOD 上拉是否可用?

    如第1个帖子中所示、如果 MODE 引脚通过 PGOOD、则需要在 EN 处于高电平之前提供 PGOOD 上拉电压。

    希望这能有所帮助。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kit、

    谢谢。  问题是、如果不将 PG 连接到 Vreg,、而是连接到外部5V。 无论我们具有 有关外部5V 和 Vin 还是 EN 的序列。 为什么?

    在我看来、5伏晚于12伏、这样就可以了。

    但是、如果5V 早于12V 和 EN、我想检查它是否会影响软启动、如果这样做的话。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我知道您希望通过3.3V 或5V 的外部电压上拉来连接 PGOOD。
    可以将 PGOOD 连接到外部电压、但没有任何问题。 但是、由于通过 PGOOD 进行连接的 MODE 引脚与您的电路中的情况相同、因此在启动过程之前需要提供外部电压。 如果 MODE 引脚连接到 GND 以实现跳跃模式、则在启动前无需外部上拉电压、因为可以读取 MODE 引脚对 GND 短路。
    请重新阅读第19页的第7.4.1节。 第一段指出、IC 需要读取 MODE 引脚电阻、以确定软启动完成和 PGOOD 延迟后的软启动时序和运行模式。
    套件