大家好、
对于 MODE 和 PGOOD 连接、如果我们将 MODE 连接到 PGOOD、则使用上拉电阻器将 PGOOD 连接到外部3.3V 或5V。
如果我们在器件开启后提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 在我看来、没关系。
如果我们在器件开启之前提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 如果这样做会发生什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 MODE 和 PGOOD 连接、如果我们将 MODE 连接到 PGOOD、则使用上拉电阻器将 PGOOD 连接到外部3.3V 或5V。
如果我们在器件开启后提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 在我看来、没关系。
如果我们在器件开启之前提供3.3V 或5V 电压、是否存在风险? 如果这样做会发生什么?
谢谢。
您好、Frank、
我对您的问题感到困惑。 在第一个帖子中、您询问了通过 PGOOD 连接的 Mode 引脚。 然后、IC 需要在启动过程之前读取 MODE 引脚。 EN 为高电平后、需要通过 PGOOD 的模式供 IC 读取其电阻。
在第二个帖子中、您是否在输入电压之前或之后询问 PGOOD 外部上拉电阻器可用?
它们之间的延迟是多少? 在 EN 逻辑高电平之前或之后、PGOOD 上拉是否可用?
如第1个帖子中所示、如果 MODE 引脚通过 PGOOD、则需要在 EN 处于高电平之前提供 PGOOD 上拉电压。
希望这能有所帮助。
套件