请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我计划使用此芯片构建定制 UPS (不间断电源)。 我的问题是:
- 图19中的这种典型原理图应用是否允许直通充电? 我的意思是、当我连接交流适配器时、我是否会直接从适配器获取电流、如果电池需要充电、该电流的一部分将用于为电池充电?
- 如果我插入了交流适配器、并且连接了完全或甚至半充电的电池、当我断开交流适配器时、我是否会看到电压/电流瞬时下降? 此外、电压/电流的这种下降是否足够大、足以导致我的系统重新启动(如果连接到 MCU)?
- 同样、如果我在与上述相同的设置中断开电池连接、我是否还会看到可能导致系统重新启动的瞬时压降?
- 如果我使用输出为12V/20A 的交流适配器、并且我将此芯片上的充电电流限制设置为10A、这意味着我仍然可以安全地以10A 为电池充电、然后为我的系统使用另一个10A、对吧?