This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:直通充电和交流适配器规格

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757902/bq24610-pass-through-charging-and-ac-adapter-specs

器件型号:BQ24610

您好!

我计划使用此芯片构建定制 UPS (不间断电源)。  我的问题是:

  1. 图19中的这种典型原理图应用是否允许直通充电? 我的意思是、当我连接交流适配器时、我是否会直接从适配器获取电流、如果电池需要充电、该电流的一部分将用于为电池充电?  
  2. 如果我插入了交流适配器、并且连接了完全或甚至半充电的电池、当我断开交流适配器时、我是否会看到电压/电流瞬时下降? 此外、电压/电流的这种下降是否足够大、足以导致我的系统重新启动(如果连接到 MCU)?
  3. 同样、如果我在与上述相同的设置中断开电池连接、我是否还会看到可能导致系统重新启动的瞬时压降?
  4. 如果我使用输出为12V/20A 的交流适配器、并且我将此芯片上的充电电流限制设置为10A、这意味着我仍然可以安全地以10A 为电池充电、然后为我的系统使用另一个10A、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于数据表图19的参考电路。 下面是我对您的问题的回答。

    不可以、该器件是用于充电的降压拓扑。

    2.如果您插入交流适配器,Q3将打开以强制电池放电

    3.在存在交流适配器的情况下,适配器应接通系统电源。 因此、如果您断开电池连接、则不会发生压降。

    4.由于我们有电源路径来分离系统电源路径和充电路径。 因此、系统为10A、充电器为10A。

    谢谢