This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61170:TPS61170

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755853/tina-spice-tps61170-tps61170

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、Jasper、

如前所述、我使用 TPS61170将-12V IN 转换为5V、并验证在 TINA 中模拟的 I AM 是否相同、但仿真结果不显示5V、而仅显示 SW 输出

我遵循应用报告 SNVA740中提到的类似拓扑

您能否检查并执行 needfule2e.ti.com/.../flyback-_2D00_12V-to-5V--.TSCe2e.ti.com/.../flyback-_2D00_12V-to-5V.TSC、我将在此处附加.tsc 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveenkumar、

    好的。 我将在下周返职时检查电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复、请将此视为紧急情况
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    很抱歉迟到了。 我担心仿真无法正常工作。 这是因为内部电路可能会在器件的瞬态仿真模型中连接接地端。 这与实际电路不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:
    感谢您的回复,我已经在设计中实施了拓扑,并发布了制造,
    我认为它可以在真实电路中工作
    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    感谢您的更新。 我将关闭此帖子。 如果有任何其他问题、您仍可以回复该帖子。